结果:找到"SHT30 SHT31 温湿度 传感器 盛思锐",相关内容1000条
- 加速度传感器环境光传感器台湾Sensortek昇佳品牌STK系列好用不贵
- 加速度传感器STK8321STK83238325环境光传感器STK3331333233373338速度传感光传感器有用到欢迎来咨询
- 所属专栏: 技术交流 标签: 速度传感器 光传感器 发帖人:电源芯片韩工 发帖时间:2022-04-12 15:09:00
- SHT31温湿度超标,是没有水合?还是有其他原因?
- 大家在焊接完成SHT的温湿度传感器后,有没有做水合的处理的?听有人说,SHT的芯片在焊接完成后,必须要尽快做水合才能恢复原有的精度,因为经过了高温焊接之后,感温感湿部分会有变化。之前做过一次SHT31,SMT焊接完成后,直接装产品,到计量局计量,偏差偏大,到了+0.6到+1°的误差,湿度也差不多时+5%,+6%的样子,后来,将剩余的没有用的已经焊接好的PCB板,放在一个装水的容器内密封,放置了48小时水合,再装产品,去计量局测试的时候,发现偏差在+0.2到+0.35左右,湿度在+2%,+3%样子,效果不错,不过,温度但是还是超标。程序上采集了几次数据后,取平均,直接输出。另外,已经排除了PC...
- 所属专栏: 单片机开发 标签: SHT30 SHT31 温湿度 传感器 盛思锐 发帖人:阿皮哥2007 发帖时间:2020-09-29 15:08:00
- 基于机智云的物联网gprs温湿度传感器开发
- 一、【项目名称】基于gprs网络的物联网传感器的设计。二、【开发团队介绍】青岛顺极智能开发团队隶属于青岛顺极智能信息技术有限公司,全部人员由各专业本科以上学历组成,研究生以上学历占比70%以上,团队位于美丽的海滨城市青岛,带着创业的激情,团队生机勃勃,激情勃发,开发过无数大型电子产品、软件产品。一张图可以概括我们的项目经历。1、团队熟练应用Altium软件做PCBLayout设计;2、团队熟练开发JavaWeb大中型项目,包括Angular,React前端开发,Java后端开发;3、团队熟练开发51,avr,microchip,stm32,stm8,合泰,恩智浦,东软载波的ARMCPU,熟练...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 物联网 GPRS 传感器 温湿度 发帖人:青岛顺极智能 发帖时间:2019-09-18 16:45:00
- 无线模块调试之温度传输(51)
- 无线调试程序.zip首先调试无线模块的话,肯定是先要检查无线模块是否连接好了,因为NRF24L01是3.3V供电,接到51上需要一个转压模块,一般用AMS1117芯片做转压模块,电路做起来很简单,然后就是连线,接好后可以烧录我上面发的测试程序,对应引脚看开发板的不同对应更改,如果连接正常没有声音,连接不正常的话会有一个蜂鸣器报警,或者自己再设置一些标志位,led等,就在这个地方我烧了3个无线。。。。。大家如果学习的话一定要注意。如果检查没有问题话可以进行下面的一个程序我不信.zip,这个是我刚刚改的一个无线控制类的程序,如果在无线调试上面卡了比较久的可以看看,有问题也可以一起讨论,网上好多程...
- 所属专栏: 技术交流 标签: NRF20l01,lcd1602,温度传感器 发帖人:菜鸟在路上 发帖时间:2018-11-16 23:46:00
- 温湿度传感器作用_怎样选择温湿度传感器
- 温湿度传感器是指可以将温度和湿度的量转换为易于测量和处理的电信号的设备或设备。市场上的温湿度传感器通常测量温度的量和相对湿度的量。那么什么才是相对湿度呢?我们日常生活中最常见的湿度物理量是空气的相对湿度。以%RH表示。在物理量的推导中,相对湿度与温度密切相关。一定体积的封闭气体,温度越高,相对湿度越低,温度越低,相对湿度越高。它涉及复杂的热工程知识。相对湿度:如计量方法中所规定,湿度定义为“物体状态量”。日常生活中提到的湿度是相对湿度,表示为RH%。简而言之,在与空气相同的条件下,气体(通常在空气中)中的水蒸气量(水蒸气压)和饱和水蒸气量(饱和水蒸气压)的百分比。绝对湿度:指每单位体积中空气...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 温湿度传感器 发帖人:小凤凰火 发帖时间:2018-10-29 14:33:00
- 进口高精度温湿度传感器降价了
- SHT35湿度传感器系列结合了多种功能和各种接口(I2C、模拟电压输出),应用友好,工作电压范围宽(2.15至5.5V),适合各类应用。DFN封装的占位面积为2.5×2.5mm2,高度为0.9mm。这有助于SHT3x集成到多种应用。此外,2.15至5.5V的宽电源电压范围和多种可选接口可保证与不同集成要求的兼容性。总之,SHT35湿度传感器系列融入了Sensirion作为行业领导者15年的经验和心血,是一款超高性价比的产品。
- 所属专栏: 代售推荐 标签: 温湿度 降价 高精度 进口 盛思瑞 发帖人:A19581 发帖时间:2018-06-14 09:31:00
- SDP810差压传感器,I2C接口,盛思锐出品
- SDP810系列是用于苛刻且成本敏感的HVAC应用(如VAV控制器、燃烧器、热回收系统和过滤器监控)中的精确气流测量的解决方案。SDP810是基于新一代CMOSens®传感器芯片,具有SDP600系列成功的特性。该差压传感器是超过15年测量数以百万计的患者、汽车发动机和HAVC系统的流量经验的结晶。由于其成熟的外形尺寸,SDP810系列集成方便传感器芯片提供扩展的功能、智能平均功能和多种测量模式。像所有Sensirion差压传感器一样,SDP800系列精度出色,长期稳定,无零点漂移。配置管连接125Pa或500Pa数字(I2C)输出功能多样,有高达2kHz的灵活测量速度、多种测量模式(触发/...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 差压传感器 盛思锐 500Pa 125Pa 发帖人:Maximum 发帖时间:2017-12-23 18:37:00
- DHT11温湿度传感器模块-教程资料-技小新
- 奥松电子最新版DHT11电容式温湿度传感器原理图:技小新-温湿度传感器模块-DHT11-原理图.pdf芯片手册:DHT11电容式传感器-芯片手册.pdf产品手册:DHT11温湿度传感器模块产品手册.pdf学习手册:DHT11温湿度传感器模块学习手册(STM8S版).pdfDHT11温湿度传感器模块学习手册(51单片机版).pdf商城购买链接:http://www.szlcsc.com/so/product/details_150017.html
- 所属专栏: 模块答疑 标签: DHT11 温湿度传感器 技小新 发帖人:o技小新o 发帖时间:2017-10-31 09:33:00
- STC+DHT11温湿度计【捕获功能程序】【70分钟视频教程】
- 单片机为STC的IAP15W4K58S4,用的是捕获功能,捕获功能非常适合测量一个周期内高电平和低电平的时间,用在这里非常合适。温湿度传感器为奥松电子在今年推出的新版DHT11电容式温湿度传感器。现在旧版已经停止向市场供货,如果你买的是旧版,可能是库存,也可能是假货。新旧版差别还是很大的,下面图片是官方网站上公布的新旧对比图:程序实现的是把读取到的温湿度数据转换为ASCII码后显示到串口程序:DHT11温湿度模块-STC51例程.zip视频教程一共70分钟左右,其中涉及到了如何看懂时序图、如何根据时序图写程序,还有一些实用的C语言设计技巧。视频教程已经放到百度传课了,免费的,链接:https...
- 所属专栏: 方案教程 标签: STC DHT11 温湿度传感器 捕获 发帖人:o技小新o 发帖时间:2017-10-30 09:39:00
- 云里物里S1温湿度传感器亮相高交会受青睐
- 云里物里S1温湿度传感器亮相高交会受青睐2016年11月16日-11月21日,中国国际高新技术成果交易会在深圳会展中心隆重举办,这场国内规模最大、最具影响力的科技展会汇聚了政府领导、国内外诸多科技领域专家学者、优秀企业家代表。作为国内领先的创新性技术服务商,深圳云里物里科技股份有限公司(以下简称“云里物里”)携众多创新科技产品亮相深圳会展中心四号馆。深圳云里物里科技股份有限公司原名为深圳市创新微科技有限公司云里物里以蓝牙技术为依托,是物联网(IOT)解决方案供应商,秉承着“让每个物体接入物联网”的企业使命,多年来一直专注于IOT领域的研发创新,为客户提供有竞争力的IOT解决方案、产品和服务。...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 云里物里 S1 温湿度传感器 发帖人:云里物里 发帖时间:2017-10-20 18:10:00
返回